로보티즈 드림 교육 키트(로봇수업용) 2단계

로보티즈 드림 2단계는 로봇이란 무엇인지에 대한 기본 개념부터 로봇의 동력, 센서의 활용, 속도와 힘, 보행과 주행 등 과학적 원리와 물리적 이론에 보다 쉽게 접근하고, 실험을 통해 자연스럽게 개념과 원리를 습득하게 해 줍니다.

비슷한 형태의 로봇을 반복적으로 분해 조립하는 단순 학습이 아닌, 로봇을 움직일 수 있게 하는 원리를 이해하고, 학습할 수 있습니다.

 

로보티즈 드림 2단계는 총 12장의 교재와 예제 로봇이 결합되어 프로그래밍의 기본 학습과 센서의 활용, 로봇의 제작, 원리의 이해, 문제 풀이 등의 과정을 제공합니다.  12장에 걸쳐 로봇을 순서대로 만들면서 로봇 제작의 원리를 학습할 수 있습니다.

 

로보티즈 드림 2단계의 통합프로그램은 제어기(CM-150)에 내장되어있으며, 사용자가 직접 프로그램 학습 및 다운로드를 하기 위해서는 로보티즈 드림 1단계에 포함되어 있는 USB 케이블을 이용해서 다운로드 할 수 있습니다.

보다 다양한 주변 장치를 이용하여 로봇을 제작 및 프로그래밍 하기 위해서는 로보티즈 드림 3단계를 구매하시면 됩니다.