로보티즈 드림Ⅱ 교육 키트(로봇수업용) 3단계

로보티즈 드림Ⅱ 3단계는 적외선 수신기와 리모콘을 이용해 조종이 가능한 로봇 예제들로 구성되어 있습니다.  또한 서보모터를 이용한 다양한 동작과 프로그램을 학습할 수 있습니다.

 

로보티즈 드림Ⅱ 3단계는 총 11장의 교재와 예제 로봇이 결합되어 프로그래밍의 응용 학습과 센서의 활용, 서보모터와 센서의 이해, 문제 풀이 등의 과정을 제공합니다.  11장에 걸쳐 로봇을 순서대로 만들면서 로봇 제작의 원리를 학습할 수 있습니다. 또한 1장의 창작과정을 통해 스스로 학습할수 있도록 안내 하고 있습니다.

 

로보티즈 드림Ⅱ 3단계의 프로그램은 사용자가 직접 프로그램 학습 및 다운로드를 해야합니다. 다운로드를 위위해서는 로보티즈 드림Ⅱ 1단계에 포함되어 있는 USB 케이블을 이용해서 다운로드 할 수 있습니다.

보다 다양한 주변 장치를 이용하여 로봇을 제작 및 프로그래밍 하기 위해서는 로보티즈 드림Ⅱ 4단계를 구매하시면 됩니다.