로보티즈 IoT 교육 키트(프로그램 수업용) 2단계

로보티즈 IoT 2단계는 일반적인 로봇의 형태를 벗어나 실생활에서 사용될 수 있는 사물인터넷(internet of things) 역할을 할 수 있는 장치를 구현한 교육용 솔루션입니다.

로보티즈 IoT 2단계는 스마트기기로 코딩이 가능한 로보플러스 태스크2와 각종 센서를 활용하는 하드웨어를 통한 예제별 프로그램 실전학습이 가능한 DIY 교육용 키트입니다.

로보티즈 IoT 2단계는 총 12차시로 구성된 교재를 통해 12가지의 사물인터넷 예제를 구현하여 생활 속 장치의 필요성, DIY의 제작 등의 수업을 할 수 있고 스마트기기로 코딩이 가능한 로보플러스 태스크로 순서도 작성 방법, 코딩을 통한 프로그램학습, 응용하기 등의 과정을 제공합니다.

로보티즈 IoT 2단계에는 스마트 기기와 무선 통신이 가능한 블루투스 모듈이 포함되어 있습니다.  또한 조도센서, 동작감지센서, 온습도센서, 접촉센서, 자석센서, 감속모터 등이 포함되어 다양한 입출력 기능을 할 수 있습니다.

로보티즈 IoT 2단계에서 프로그램 학습 및 다운로드를 하기 위해서는 로보플러스 IoT (R+ IoT)앱과 로보플러스 m.태스크2 (R+ m.task2) 를 설치해야 합니다.