로보티즈 스마트Ⅲ 교육 키트(로봇수업용) 4단계

로보티즈 스마트Ⅲ는 일반 리모컨을 이용한 로봇 구동의 단순 조정한계를 스마트 기기와 로봇을 블루투스로 연결하여 양방향 입출력이 가능하도록 구현된 교육용 로봇 솔루션입니다.

로보티즈 스마트Ⅲ는 교재와 예제 로봇이 결합되어 로봇 및 과학 원리의 이해, 로봇의 제작, 문제 풀이 등의 과정을 제공합니다.

로보티즈 스마트Ⅲ 4단계에는 추가적인 서보모터를 통해 최대 8관절의 로봇구조를 학습할 수 있습니다. 이번 단계에서 새로이 사용되는 모션 프로그램을 통해 다관절 생체모방형 로봇이나 복잡한 기계의 형태를 구현하는 동작을 가진 로봇을 학습 할 수 있습니다.

로보티즈 스마트Ⅲ 4단계에서 프로그램 학습 및 다운로드를 하기 위해서는 R+SMARTⅢ 와R+m.Task2, 그리고 R+m.motion이 필요합니다.

또한, 스마트기기가 없는 경우에도 로보티즈 BT-410 SET가 결합된 리모컨(RC-100B)으로 로봇을 조종할 수 있도록 별도의 예제 프로그램이 제공됩니다. �p(l"  

 

스마트 앱 파라미터 사용법 바로가기